This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:UPOE 故障

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050836/tps2373-upoe-fail

器件型号:TPS2373

各位专家:

客户使用 TPS2373-3并随机使用某些 UPOE PSE 失败。 您是否有任何想法、 可能的原因是什么?  

此外、Sifos 测试中有两个失败的项目、您是否有一个查找原理图并建议如何解决该问题?  

Class_SIG_EV3-5_min

16.3.

mA

Class_SIG_EV3-5_max

20.7

mA

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的提问。

    我们的 TPS2373应用工程师专家于11/4和11/5不在办公室、因此他对此帖子的回复将延迟。

    他将于8月11日星期一作出答复。

    感谢您的耐心等待。

     

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在私人电子邮件中解决。