This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 BQ34Z100-G1降级到 BQ34Z100

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051339/downgrade-bq34z100-g1-to-bq34z100

器件型号:BQ34Z100
Thread 中讨论的其他部件:BQEVSW

我知道这两个部件都是相同的硅树脂。  我知道可以通过下载新固件(sluc580.zip)将 BQ34Z100升级到 BQZ100-G1。

我想将 BQ34Z100-G1降级到旧器件的固件。  为什么、因为我订购了评估板 BQ34Z100WEVM、并且硅树脂加载了 G1固件、但我的生产板是使用旧器件构建的、现在我们需要使用不同的电池。  因此、我的计划是使用 EVM 生成新的黄金映像、但您可以看到、除非我将硅树脂现场升级到 G1固件、否则这将不起作用。   

那么、是否有具有较旧固件的 ZIP 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    您可以使用 bqEVSW 从 bq34z100读取 senc 文件。 bqEVSW 还允许将 senc 文件编程到 EVM 中。 这是更改固件的一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我无法将 bqEVSW 连接到生产板。  我可以通过生产板 CPU/I2C 组合来访问 BQ34Z100。  在生产过程中、我使用"通过 BQ34Z100.pdf"投入生产"中列出的代码来编写黄金映像、这只是数据闪存区域。  据我所知、TI 网站上未列出有关如何读取/写入固件的"代码"部分的信息。

    是否有任何关于如何推进的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    以下是一些建议

    1.将 EVM 上的 bq34z100-G1与 bq34z100交换。

    2.查找设计时使用的旧 EVM、然后从中读取编码并将其编程到 bq34z100-G1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换芯片实际上不是一个选择。

    查找旧的 EVM 似乎只是当前可用的选项。

    接下来、如果我们切换到-G1芯片、除了 Golden Image、还需要更改设计中的任何内容吗?  我正在考虑 SRN 和 SRP 以及其他外部组件上的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    当您切换到 bq34z100-G1时、只需更新黄金映像。 则电路板可以保持不变。