This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:LP2951-XX 和 LP2951器件之间有何差异?

Guru**** 2577155 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051421/lp2951-what-is-the-difference-between-lp2951-xx-and-lp2951-parts

器件型号:LP2951

您好!

根据数据表、在 LP2951-XX 器 件中、XX 表示30、33或50、分别表示3.0V、3.3V 或5.0V 的固定输出电压。 但是、有些器件没有 XX 后缀。 在之前的数据表中、有一条注意事项、缺少后缀表示固定输出电压为5.0V、但更新版本的数据表没有提到它。 缺少后缀是否意味着器件无法在固定电压模式下运行、但始终可调节? 因此、问题如下:

1) 1)在不带任何 XX 后缀的 LP2951器件中、固定输出电压是多少(如果支持)?

2) 2)如果不带后缀的 LP2951器件中的固定输出电压为5.0V、则相同封装类型的 LP2951-50和 LP2951器件与 Qnty 配置(例如、2500个 SOIC)之间有何差异?

提前感谢、

Satish Acharya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    不带 XX 后缀的器件仅可调节。  

    此致、

    Nick