This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:使用 EV2400时与电量监测计的通信中断、但使用单独的 IC 时不会丢失通信。

Guru**** 2616385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76930, EV2400, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050971/bq78350-r1-losing-communication-to-the-fuel-gauge-when-using-ev2400-but-not-losing-communication-when-using-seperate-ic

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76930EV2400BQ78350

我有一个使用 BQ78350-R1 (固件1.04内部版本26)的电池管理板和一个 BQ76930、它位于具有充电管理 IC 的板上、可通过 SMBus 线路与电量监测计进行通信。

它似乎正常工作、但在更改记忆的完全充电容量寄存器(在电量监测计/状态下)中的值并执行重置命令后、电量监测计将不再与 EV2400通信。 电量监测计仍将与充电器 IC 通信、但 CC 增益和 CC 偏移值似乎已损坏。  当以120mA (测量值)放电时、监测计报告正420mA 的电流。  

尝试读取 CC 增益和容量增益会返回-23、-25、-37和+34的负指数(通过多次读取)、我不知道我是否正在正确解释这些值。 参考指南说它们应该是浮点值、因此这就是我对它们的解释。

我的问题:

1) 1)是否存在手动更改数据闪存中记忆的电量监测计容量值会损坏部件的情况?

2) 2)为什么 EV2400无法通信、但板载 IC 会这样?

3) 3)什么可能导致 CC 增益和 CC 偏移值损坏? 它是否涉及更改已学习的容量值?

4) 4)是否有办法在不能通过 EV2400进行通信的情况下执行出厂复位? 0x0041仅执行软复位。 我想重置为出厂设置、然后重新编程 GG 文件并从头开始重新校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:

    当我连接到充电器 IC 时、SMBus 数据和时钟线路上的直流测量值介于3V 和4V 之间。 连接到 EV2400时、电压稳定在0.77V。

    这听起来像是我的 EV2400是吐司。 还有人会有更好的解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在未连接到 EV2400的情况下探测 EV2400上的 SMBus 时钟和数据引脚时、这些引脚的测量值为3.2V、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    我认为我同意 EV2400中的某些东西似乎是坏的。 如果我记得正确的话、我认为您以前遇到过这样的问题?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得这个。 新 EV2400未解决该问题。

    我将使用这个来尝试它、因为它是一个新的板。

    快速解决:问题是否可能出在 BQ76930而不是 BQ78350-R1? 我问是因为我们必须拆分评估板才能获得 BQ76930器件来构建板、而该器件可能来自以前给我带来通信问题的板。 我假设这是 BQ78350的故障、但我们使用了全新的 BQ78350-R1、两个板之间唯一的常见部件是模拟前端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 IC 通电、EV2400应能够与 BQ78350通信。 BQ78350的 VCC 来自 BQ76930的 REGOUT 引脚。 最好验证这是否已启动并输出2.5V 电压。 只要这种情况良好、BQ76930就不会成为问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用全新的 EV2400试用了该电路板、结果完全相同:没有通信、SDA/SCL 连接到 EV2400。

    还有其他想法吗? 我有其他板不存在此问题、因此我可以说这不是一个设计问题。 我开始对电量监测计的可靠性有疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已检查 BQ76930的 REGOUT 引脚以查看 BQ78350是否已通电?