This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:在禁用时从负载侧施加3.3V 电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050002/tps62903-applying-3-3v-from-the-load-side-when-disabled

器件型号:TPS62903

您好的支持团队、

通常、5V 为输入、3.3V 为输出。

在3.3V 输入时、将 EN 引脚设置为低电平并禁用 TPS62903。
此时、负载侧产生3.3V 电压、我担心电流回流。

我是否需要采取措施防止回流?
或者、是否可以在禁用时从负载侧应用3.3V 电压?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    在这种情况下、高侧内部 FET 可以导通、并且可以在输入端看到输出电压随体二极管压降。 您可以查看此应用手册中要检查的项目: https://www.ti.com/lit/an/slyt689/slyt689.pdf

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、
    感谢你的答复。

    当 VIN 为3.3V、EN 为低电平(0.87V 或更低)且负载侧为3.3V 时、是否有可能损坏 TPS62903?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K

    Amod 正在研究此问题、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    这不应该是一个问题。 所有电压均在指定的限值内、在这种情况下、您也不会看到内部 HSFET 体二极管导通。  如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、
    感谢您的支持。

    是否可以打开输出并向输入施加电压以避免从负载侧绕回?

    VIN、MODE/S-CONF:3.3V
    EN:低电平(0.87V 或更低)
    SS/TR:GND
    SW、VOS、FB/VSET、PG:开路

    这不是正常电路、因此器件未损坏也没关系。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K

    Amod 正在研究此问题、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    我不确定我是否遵循该问题、但您似乎希望避免从输出到输入的任何反向电流。 您可以考虑添加一个与输入电源串联的二极管、以避免反向电流。

    谢谢、

    模块