This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:不会在输入为5V 时调节至3.8V 输出

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051457/tps54240-does-not-regulate-to-3-8v-output-with-5v-input

器件型号:TPS54240

我们在 许多电路上成功使用了 TPS54240、在这些电路中、我们具有12伏及以上的更高输入电压。 我们是第一次将此部件用于5V 输入、我们看到它未调节至3.8V 输出。 当输入电压增加到大约6.6伏或更高时、它在同一电路中工作良好。 为什么在较低的输入电压下会出现问题?

PDF 原理图和仿真结果的链接如下所示。 所有功能都在仿真上工作、但不在真实电路上工作。

https://bipominc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oguz_bipom_com/EdtQYdXTXuhDlUsjmtfcEasBKKKH6O1noSYz0T4ijGROFw?e=df1dpk

https://bipominc-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/oguz_bipom_com/Ed84Zd1m0whHoe0n4m8iN8QBkVBXAbmy5gISMNTcvmQk0w?e=ETccCD

有什么想法?

谢谢

oz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oz、

    您能否上传图片中的 sch,还能发送 Vin Vout SW EN 波形。

    谢谢你。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、问题是负载电流非常小时的低压降问题。 目前、我添加了1K 的虚拟负载、IC 开始工作并调节至3.8V。

    https://www.ti.com/lit/an/slva547a/slva547a.pdf

    谢谢你

    oz