This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:如何为6S1P 串联充电?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051776/bq24600-how-to-charge-6s1p-in-series

器件型号:bq24600

各位专家:

你好。

我们是否可以使用两个 BQ24600为两个6S1P 串联(共50V)充电? 如果可能、您能否与我们分享如何做到这一点?

谢谢你。

此致、

阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    我们尚未测试此类配置、因此不支持此配置。 目前、该产品系列支持的最高充电电压为26V

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。