This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:带燃油表部分的 BQ76940

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ769142, EV2400, BQSTUDIO, BQ79614-Q1, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051523/bq76940-bq76940-with-fuel-guage-part

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ769142EV2400BQSTUDIOBQ79614-Q1BQ78350-R1

尊敬的先生:

在选择48V BMS 时、BQ76940、BQ769142和 BQ79614之间有一点混淆。 请建议。 哪个部件是 BMS 设计的最佳选择--请建议在48V BMS 设计中达到最佳标准

目前、我们已经使用 BQ76940设计并测试了48V BMS。 我们需要实施燃油表位部分需要您的建议,这适用于燃油表位开发,以便获得准确的 SOC、SOH 计算--请建议使用燃油表位部件和工具,如 EV2400。

此致、

V Gunakara Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunakara、

    在选择48V BMS 时、BQ76940、BQ769142和 BQ79614之间有一点混淆。 请建议。 哪个部件是 BMS 设计的最佳选择--请建议在48V BMS 设计中达到最佳标准

    BQ76940是一款监控器和保护器、可提供配套电量监测计。BQ796142是我们较新的监控器系列、可实现更好的定制、并可与 EV2400搭配使用以与 bqStudio 通信。  BQ79614-Q1是一款汽车级监控器和保护器、这款器件来自另一个团队、因此我无法对此发表太多看法。 最适合您的应用的部分取决于您需要的功能、电池节数和目标应用。

    目前、我们已经使用 BQ76940设计并测试了48V BMS。 我们需要实施燃油表位部分需要您的建议,这适用于燃油表位开发,以便获得准确的 SOC、SOH 计算--请建议使用燃油表位部件和工具,如 EV2400。

    您可以将 BQ78350-R1配套监测计与 BQ76940配合使用、以实现电量监测。 BQ769142不提供监测功能、且当前库存已缺货、因此目前可能不是最佳选择。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon