This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:EMI 应用

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051578/lm61440-q1-emi-application

器件型号:LM61440-Q1

大家好、

为了通过 EMI 测试、

是否可以在输入电压之前添加100nH 电感器以添加另一个 EMI 滤波器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    是的、可以在输入端添加另一个滤波器、以提高设计稳健性。

    数据表中应该已经有400kHz 和2.2MHz 的滤波器示例、但是如果您的设计需要另一个输入滤波器、那么也应该提供该示例。

    此致、

    Jimmy