This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:如何使用 BQ76930控制电池的正 MOS 保护

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930, BQ76200, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051157/bq76930-how-to-control-the-positive-mos-protection-of-the-battery-with-the-bq76930

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ76200BQ78350-R1

大家好、

客户打算 使用 BQ76930设计电池正过充、过放电、短路和过流保护解决方案。 因此、客户想知道 如何从规范中的 bq76940中的典型行更改原理图?  如果连接到电量监测计或单片机器、如何改进电路?

您可以帮助解决此问题吗? 谢谢!

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    它们可能必须使用 BQ76200 FET 驱动器来实现高侧 FET。 我不知道什么是单片机、您能指定吗?

    我建议您让他们查看我们的 TIDA-00792参考设计。 这使用 BQ76940实现了高侧 FET 和监测。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复、我已更新您对客户的回复。 以下是客户提供的图片:

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、  

    是的、这是一个可能的设置、原理图是 BQ76200数据表中提供的一个示例。 它们可以用 BQ78350-R1配套电量监测计替换 n ü µC、以便为其电池组进行电量监测。   TIDA-00792 参考设计显示了该系统的一个示例。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon