This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:可通过菊花链连接的最大器件数和支持的最大电池组电压

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051539/bq79616-q1-max-number-of-devices-that-can-be-daisy-chained-and-max-pack-voltage-supported

器件型号:BQ79616-Q1

大家好、

我们已使用" BQ76952PFBR"成功设计了16S BMS。 现在、我们需要设计一个支持高达1000Vdc 电池组电压的 BMS。

根据我的初始研究、我发现"BQ79616-Q1"适用、根据数据表、它表明芯片适用于 HEV。

那么,我们是否可以将其用于菊花链配置中,以实现高达1000Vdc 的电池组电压?

如果我们想省略"BQ79600"并在主机和第一 个 BQ79616-Q1芯片之间使用隔离式 SPI 芯片,该怎么办? 我们计划将芯片的 GPIO 用于 SPI。

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishan、

    是的、bq79616可堆叠以用于 EV/HEV 应用中的高压电池组。 但是、bq79616只能接受来自主机的 UART 通信或来自堆栈中较低的 bq79600或 bq79616器件的菊花链。 如果您希望通过 SPI 进行通信、则需要使用 bq79600器件作为连接到 MCU 的基础器件。

    此致、

    泰勒