请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 大家好、
我们已使用" BQ76952PFBR"成功设计了16S BMS。 现在、我们需要设计一个支持高达1000Vdc 电池组电压的 BMS。
根据我的初始研究、我发现"BQ79616-Q1"适用、根据数据表、它表明芯片适用于 HEV。
那么,我们是否可以将其用于菊花链配置中,以实现高达1000Vdc 的电池组电压?
如果我们想省略"BQ79600"并在主机和第一 个 BQ79616-Q1芯片之间使用隔离式 SPI 芯片,该怎么办? 我们计划将芯片的 GPIO 用于 SPI。
谢谢!!!