This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:LED 驱动器解决方案建议

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051542/tps61196-led-driver-solution-recommendation

器件型号:TPS61196

大家好、

我的客户正在寻求 OZ554A 等 LED 驱动器解决方案。 OZ554A 信息与另一个线程中的信息相同。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625135/survey-multi-channel-and-per-channel-300ma-led-driver?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=oz554# 

此外、客户的应用如下所示。

  • 输入/输出电压(例如:5V): I/P 19.5V O/P 30V~70V
  • 您希望驱动多少个 LED?(例如:4个通道): 3个通道或4个通道
  • 每个 LED 的输出电流范围? (例如:每通道0-30mA): 每通道100mA (最大值)
  • 客户希望实现哪种 LED 功能? (例如:呼吸灯光、闪烁…): 使用 I2C 进行呼吸灯光控制

我已查看 TI.com、但 TPS61196不支持 I2C。 我们是否可以 为客户提供类似的功能?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hardy

        我们没有能够满足所有要求的产品。 对于 I2C 支持 IC、最大输出电压无法达到70V。