This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14206:反相配置

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051690/lmr14206-inverting-configuration

器件型号:LMR14206

您好!

应用报告 SNVA856A 介绍了如何将普通降压稳压器转换为反相配置。

是否可以将 LMR14206用于此类应用?

我希望在-24mA 的电流下从+15V 生成大约-15V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,ox:

    是的、使用 LMR14206可通过15V 输入生成-15V 24mA、这是正常的