请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14206 您好!
应用报告 SNVA856A 介绍了如何将普通降压稳压器转换为反相配置。
是否可以将 LMR14206用于此类应用?
我希望在-24mA 的电流下从+15V 生成大约-15V 的电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.