This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:TPS259823过压锁定

Guru**** 2392675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050852/tps25982-tps259823-overvoltage-lockout

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件:ash

大家好、

我们有一个使用 TPS259827LNRGE 和 TPS259824LNRGE 的设计。 该电路已经过设计和验证、但我们无法从任何位置获取合适的组件、我确实看到 TPS259823有库存、但它似乎具有7.6V 的典型 OVLO。 是否有任何方法可以绕过、忽略或增大此值?

我还看到、没有其他具有集成 FET 且电流能力超过8A 的电子保险丝。 是否有其他电子保险丝可以进行合适的更换?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    感谢您与我们联系。  我们将于周一返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    否、我们无法绕过 OVLO。 TPS2475 是一款高电流替代产品。

    此致

    Kunal Goel