This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:-5V 电源中的33KHz 振荡

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050729/lm2611-33khz-oscillation-in--5v-power

器件型号:LM2611
Thread 中讨论的其他器件:鳄鱼

大家好、

我们在设计中使用 LM2611BMFX 器件将12V 转换为-5V。

该电源将进入我们设计中的模拟部分。 我们在模拟部分中看到了噪声、在分析噪声时、我们观察到-5V 电源中存在33KHz (+/-60mVpK-PK)的振荡/纹波。

稳压器设计附在这里。 请说明、 即使开关频率为1MHz、该33KHz 振荡在何处产生。

此致、

Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ahamed、  

    感谢您的联系。 您的系统中的负载电流是多少? 如果负载非常小、转换器可能在脉冲跳跃模式下运行(请参阅数据表第12页的第7.4.1节)、这可能会增加 Vout 上的纹波。 另一个要尝试的方法是单独检查转换器并探测 SW 节点和 Vout、在本例中、我不建议使用鳄鱼夹、而是使用尖端和桶形(或尾纤)方法来避免形成较大的接地回路 (您可以在本文 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you 中找到更多详细信息 )。 请告诉我是否可以进一步帮助您。  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    感谢您的评论。

    负载电流介于100mA 和200mA 之间。 我们已检查无负载(即)稳压器是否与负载断开连接。 此时、我们没有观察到33KHz 的振荡。 当我们增加负载时、会出现33KHz 的振荡。

    我将仅探测稳压器的开关节点和 VOUT。

    此致、

    Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ahamed、  

    感谢您的反馈。 请在准备好后分享您的示波器图。 从我的角度来看、您能否确认标有 FL19的框中的组件类型是什么? 我想这是铁氧体磁珠、输出上的振荡也可能是由铁氧体磁珠引起的、您是否有机会在没有该组件的情况下尝试测量您的电路? 请告诉我是否需要进一步的帮助。  

    此致、  

    Em