This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:如果我们不需要 REG1和 REG2、Regin 电源是否可以保持浮动?

Guru**** 2558170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050774/bq76942-can-the-regin-supply-be-left-floating-if-we-don-t-need-reg1-and-reg2

器件型号:BQ76942

您好!

如果我们不需要使用 REG1或 REG2、是否可以使 Regin 引脚保持悬空?

任何内部功能是否需要 Regin 引脚?

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    如果未使用 Regin、则应将其连接到 VSS (有关所有引脚的详细信息、请参阅数据表的未使用引脚部分16.6)。 内部电路不需要 Regin。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。