This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:LDO2的输出电压控制

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051160/tps659037-output-voltage-control-of-ldo2

器件型号:TPS659037

各位专家、您好!

我的客户想要更改 PMIC 的 LDO2的输出电压。 它们将 PMIC 的 VSEL 更改为000001b ~ 111111b (0.9V ~ 3.3V)、但始终输出3.3V 电压。

有人知道 LDO2输出电压为什么仅为3.3V 吗?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    这种情况出现在多少个电路板上、以及创建了多少个电路板?

    他们使用的器件的 OPN 是什么?

    器件在更改值时处于活动或睡眠模式吗?

    此外、为了澄清这一点、他们是否要更改 LDO2_VOLTAGE 寄存器(153h)的 VSEL (5:0)?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    客户的 VSYS 和 LDO 顺序有问题。 解决此问题可以改善问题。

    此致、
    Sasaki