This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:在仅使用电池电源的情况下、sysoff 是高逻辑电路

Guru**** 2514145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051149/bq24075-sysoff-is-high-logic-in-case-of-battery-supply-only

器件型号:BQ24075
在我共享原理图的项目中、我们使用开关将 bq24075的输出与负载分离开来。 
监控器(低电平有效/阈值3.2V)和非门驱动我们的软信号。 默认情况下、Sysoff 输入为低逻辑电平。
这是我们通常希望它能够发挥作用的方式。
 
案例1:但是,当我们仅使用电池为系统供电并且开关处于打开状态时,软启动的水平将会低于我们的预期。 
然后、当我们闭合开关并将 bq24075的输出连接到负载时、sysuf 会变为高电平。
BQ24075的输出无法馈入负载。
 
情况2:当我们只使用 USB 或 USB 给系统供电,并且同时插入电池时,系统工作正常。在这种情况下,如果开关是关闭还是打开,这无关紧要。 
 
案例3:当系统中的开关处于关闭状态时,USB 和电池已插入,但系统工作正常。 
如果我们在运行时移除 USB、我们的系统保持良好运行、并且 SYsoff 保持在预期的低电平。
 
这种情况的原因可能是什么? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irem、

    欢迎使用 E2E!

    当您希望 SYSOFF 被拉至低电平但看到高电平时(情况1)、SYSOFF 实际上会保持悬空。 SYSOFF 有一个内部上拉至 VBAT 的大电阻器(5MOhm)。 您可能需要调整 SYSOFF 引脚上的电阻器下拉电阻器。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当软电池电压高于3.2时、软电池将拉至低电平。 系统中有一个10K 下拉电阻器连接到 sysoff。

     

    当我们断开 BQ24075的输出与负载的连接时、系统运行良好。 因此、我们怀疑系统在启动时消耗的电流过大。

    为了观察浪涌电流的消耗、我们断开了系统与负载的连接、并安装了一个2200uF 电容器作为负载。 系统无法正常工作、Bq24075降低了输出电压。 我们在电容器中添加了一个串联电阻器以限制电流。 系统开始正常工作。

     

    当我们将一个串联电阻器连接到负载以限制过大的电流并将其从电池反馈回来时、系统在 Case1中运行良好。 因此、我们已经验证了系统中存在过载。

    我们找出了问题的原因。

    我们正在研究浪涌电流限制器电路以解决该问题。