This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:SS 引脚可改变输出电压

Guru**** 2811465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051527/tps54331-ss-pin-to-vary-output-voltage

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件: TPS62933

大家好、

我的客户正在寻找具有以下要求的降压转换器、然后找到 TPS54331、有一些问题。 请帮帮我。

要求:

  • SMD 封装
  • 输入电压:24V
  • 输出电压:2.5-20V (可变)
  • 输出电流:500mA (最大值)
  • 集成 FET
  • 外部补偿

问题:

  1. SS 引脚是否可用于改变输出电压? (例如使用外部 DAC)
  2. 如何使用 VSENSE 电压注入(如下所示)? 使用 SS 或 VSENSE 时、哪个更好地改变输出电压? 我认为 Fsw 因 VSENSE 而异、因此使用 SS 更好。
    https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf
  3. 我们是否有针对此应用的另一个推荐器件?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kazuto

    SS 引脚不能用于改变 Vout、它只能调整软启动时间。

    VSENSE 引脚可按照您提供的文件中的图5应用以改变 Vout。

    3.我想知道为什么需要外部补偿? 我们有许多使用内部补偿的器件、可节省 BOM 并易于控制。 如果您需要外部补偿、则可以使用 TPS54331。 如果您真的不需要外部补偿、我建议您使用 TPS62933、它是一款新器件、将在2021年12月29日发布 RTM。 但您现在可以申请样片。

    4.请告诉我该应用程序的 EE 吗?

    BR

    Ruby