This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165-Q1:当占空比小于50%时、电源开启、亮度为100%、光线不可调光

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051103/tps61165-q1-when-the-duty-cycle-is-less-than-50-the-power-is-turned-on-the-brightness-is-100-and-the-light-is-not-dimmable

器件型号:TPS61165-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61165

大家好、

在 TPS61165的当前使用期间、频率为2.3K;工作电压为5V CLR。 当占空比为100%时、可以正常对其进行调光(占空比发生变化、亮度发生变化)。
但是、当占空比小于50%时、功率打开、亮度为100%、并且光不可调光(占空比变化时、亮度不会改变)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、  

    您能否帮助提供 CTRL、FB、LED+ 和 SW 波形? 谢谢。  

    客户可以尝试短接3D61并卸下3C75。  

    此致、  

    小冈