This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:自举电容器要求

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051506/tps54302-requirements-for-bootstrap-capacitor

器件型号:TPS54302

各位专家,您好

需要一个自举电容器、它应该为0.1uF。

是否能够使用低于规格的电容器?

电容:典型值0.1uF、最大值0.1uF+80%、最小值0.1uF-20%。 温度漂移为+30%、-80%(-25~85C)

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    此电容器没有问题。

    BRS、

    年轻