This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3555:LM3555在简单模式下工作

Guru**** 2522290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050149/lm3555-lm3555-working-in-simple-mode

器件型号:LM3555

您好!

我目前正在使用 LM3555器件。 在微处理器中实现 HAL 以 处理此器件之后,我已经了解了数据表中也显示的以下信息:“在 I2C 控制模式下,无论通过控制寄存器还是选通引脚启动,闪存事件的结束
强制 OEn 位为0、并将 LM3555恢复到待机状态。"

这种效果使我必须在每次激活闪存事件之前设置 OEn 位。 而且、由于 不断进行 I2C 通信、频繁地对闪存事件进行计数对于我的嵌入式系统而言、它将不是很有效。  

因此、我正在考虑实现简单和 I2C 控制模式。 但我有几个关于它的问题、数据表中未显示这些问题:

-首先、我是否应该 遇到与上面显示的相同的问题 " I2C 控制模式下、无论通过控制寄存器还是选通引脚启动、闪存事件的结束、  强制 OEn 位为0、并将 LM3555恢复到待机状态"。 如果我在简单模式下工作?

-我可以在数据表中看到器件在简单模式下工作时如何以恒定值设置配置寄存器。   那么、如果我在 I2C 模式下设置寄存器值并在执行该操作后更改模式、会发生什么情况? 这些值是否已更改或保留了最后一个设置值?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议在简单控制模式和 I2C 控制模式之间切换控制模式。  

    为什么不通过0x02寄存器中的 FT3-FT0位设置所需的闪存超时持续时间? 确保闪存时间不超过850ms。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    因为我需要通过选通信号实现闪存事件。 因此,我已将闪存事件设置为电平检测而不是边缘检测,I mean (0x04中的 SSU 设置为“1”)。 以便我的闪光灯事件具有选通信号持续时间。

    但这不是问题所在。 问题是一旦事件发生、器件会将 OEn 置为"0"、并且必须在其他闪存事件再次发生之前启用该位。 因此、它根本没有效率。

    那么、我的问题是、如果器件在简单操作模式下工作时发生这种情况。 如果正确、如何在简单模式下配置闪存电流电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arturo、

    明白了、

    我认为这种症状在简单操作模式下不会出现。

    Robin