This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:您能告诉我 TPS54200的内部 PWM 频率吗?

Guru**** 2544070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050669/tps54200-could-you-let-me-know-internal-pwm-frequency-of-tps54200

器件型号:TPS54200

尊敬的 TI 专家:

您能告诉我 TPS54200的内部 PWM 频率吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开关频率为600kHz。 外部 PWM 信号由内部 LPF 滤波并传输到相应的基准电压、例如、100%占空比意味着200mV 的基准电压。

    Robin