This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:EMC 对策

Guru**** 2594400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051168/tps61032-emc-countermeasure

器件型号:TPS61032

我担心 TPS61032的开关频率会干扰 AM 无线电频带。
您能建议如何解决 EMC 问题吗?
例如、缓冲电路、屏蔽、滤波器等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的联系。 您是指 频段525–1606.5 kHz、525–1705 kHz、AM 无线电频段吗? TPS61032的开关频率可介于500kHz 和700kHz 之间、位于您提到的频带内。  

    要降低 EMI、需要考虑以下几个因素:

    缓冲器电路

    SW 节点可以是任何直流/直流转换器的大 EMI 源。 它主要由开关频率组成,通常还结合>10MHz 的振铃。 添加缓冲器有助于降低 EMI;

    有关 如何设计缓冲器电路的参考、请参阅应用手册

    输出纹波

    升压转换器具有开关频率的输出纹波;如果有敏感电路直接连接到 VOUT、则可以连接该电路。 使用第二个 L-C 滤波器或 LDO 可能是缓解这种情况的好方法。  

    有关 升压转换器的输出纹波、请参阅应用手册;有关设计、请参阅数据表 11.2.2.4.2

    布局

    布局非常重要、应予以真正关注。 SW 节点主要结合开关频率、任何敏感电路都应远离;

    SW->VOUT->COUT->GND 环路应尽可能小、以最大限度地减少影响升压运行的寄生、并降低 EMI;

    您可以参阅 升压转换器设计的应用手册、

    -文豪