This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:D+/D-检测详细信息

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179, BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051219/bq24179-d-d--detection-details

器件型号:BQ24179
主题中讨论的其他器件: BQ24297

我正在尝试确定在 BQ24179 VIN1引脚上启用3.0A 输入电流所需的外部 USB 协商。 我不需要任何高于5V @ 3A 的电流(根据 此 https://www.digikey.jp/en/articles/designing-in-usb-type-c-and-using-power-delivery-for-rapid-charging 为 USB Type-C 1.2)。

在数据表中、似乎有很多对"D+/D-检测"的引用、但并不是它的工作原理。 是否有任何方法可以告诉 VIN1的源极、我的电路可以在无需额外 IC 的情况下处理5.0V @ 3.0A? 如果不是、如何在 D+/D-引脚上协商默认值?

我可以收集的最大值来自 D+和 D-的引脚功能表6-1、其中说明、

"USB 数据线对的正极线–基于 D+/D-的 USB 主机/充电端口检测。 检测包括 BC1.2中的数据接触检测(DCD)、初级和次级检测以及可调节高电压适配器。"

在哪里可以找到有关此 DCD 的更多详细信息? 据我了解、BC1.2仅允许高达1.5A、因此我猜我需要外部 USB-C 协商、或者需要进一步了解该 DCD 的工作原理。

我在这里看到一个类似的问题(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764844/bq24297-about-bc1-2-data-contact-detection)、但从 OP 引用的"19页"上的信息不会出现在 BQ24179的数据表中、因此会稍微丢失接下来要去哪里获取更多信息。 BQ24297 DCD 是否与 BQ24179匹配?

此致、
Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    未知适配器的输入电流限制和 POR 值都为3A。但是、ILIM_HIZ 引脚将限制流向该寄存器的电流。 为避免这种情况、将 ILIM_HIZ 连接到 REGN、并使 D+和 D-线路悬空。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael! 我要这个。