This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3852:LP3852原理图审阅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3852, LP3855, TPS7A45, TPS740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050132/lp3852-lp3852-schematic-review

器件型号:LP3852
主题中讨论的其他器件: LP3855TPS7A45TPS740

尊敬的团队:

我在 我的应用之一中使用 LP3852。

I/P 7V 输出5V、从输出汲取的最大电流为1A。 下面是我的原理图。

我是否知道您的意见/建议?。我无法看到 SPICE 模型。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您的原理图看起来不错、一切都正确连接、引脚已正确连接。

    至于 SPICE 模型、由于该器件很旧、因此我们遗憾地没有 该器件的仿真模型。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan、

    非常感谢。

    如果您可以建议备用 P/N (用于备份)、这是很好的。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    LP3855是引脚对引脚的替代产品

    我们建议使用较新的器件、例如:

    TPS740或 TPS7A45

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你能抽出时间。

    此致

    哈里