This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:补偿电路计算

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051225/tps65400-q1-compensation-circuit-caluculation

器件型号:TPS65400-Q1

各位专家、您好!

我对 薪酬计算有疑问。

1.您能告诉我方程式中项目(F、R、C、GM、GMP)的每个单位吗?
图17中没有 CFF。 C1是 CFF?


3.从用户指南图2-1中可以看出、补偿电路与数据表图17不匹配。
您能告诉我如何决定补偿电路吗?
如果有计算示例、这会很有帮助。

谢谢、此致、
Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryo  

    1.  fC 为 Hz,R 为欧姆,C 为 F,gm 和 gmps 为 A/V  

    2.是的、 C1是 CFF。  

    3.补偿电路由环路带宽 fc 决定,这意味 着 在设置不同的 fc 时补偿电路是不同的。  

    您应首先设置 fc、然后根据公式进行计算。  

    有一个计算器供您参考。  

    e2e.ti.com/.../TPS65400_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsx