This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:最大输出电容器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907-Q1, TLV702, TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049585/lp5907-q1-maximum-output-capacitor

器件型号:LP5907-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV702TLV700

大家好、

为什么 LP5907-Q1具有最大电容器限制? 如果最大电容器大于10uF、会发生什么情况?  在其他部分似乎没有这种限制。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    许多 LDO、但肯定并非所有 LDO 都具有它们可以支持的最大输出电容。 为了支持非常大的电容、需要在设计上进行权衡、因此某些 LDO 设计具有更严格或更宽的电容范围。 具体而言、如果使用的 LP5907-Q1超过10uF、则可能会变得不稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    谢谢!

    您是指什么"折衷"? 稳定的电容器范围以及什么?

    因此、对于 LDO、有类似的电容器范围来确保 环路像直流/直流稳压器一样稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    是的、与直流/直流类似、输出电容器通常具有一系列可用于保持控制环路稳定的值。 器件支持的输出电容器范围会影响许多因素、例如 LDO 的补偿、芯片尺寸、IQ 电流和瞬态响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle、

    那么、为什么有许多 LDO 没有在数据表中指定最大输出电容、例如 TLV700、TLV702? 它们是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Terry、

    我们试图为客户提供尽可能多的灵活性、因此许多器件没有 Cout 的最大限制(这取决于产品定义时所需的设计决策/交易)。

    对于这些特定的器件、它们是低电流器件、因此在启动期间、浪涌电流会成为一个问题。 通常、对于这些器件、我建议将 Cout 保持在47uF 以下、如果您需要接近(或更高)的值、请告诉我电容值和输出电压、我们可以更具体地进行评估。