主题中讨论的其他器件: TLV702、 TLV700
大家好、
为什么 LP5907-Q1具有最大电容器限制? 如果最大电容器大于10uF、会发生什么情况? 在其他部分似乎没有这种限制。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Terry、
我们试图为客户提供尽可能多的灵活性、因此许多器件没有 Cout 的最大限制(这取决于产品定义时所需的设计决策/交易)。
对于这些特定的器件、它们是低电流器件、因此在启动期间、浪涌电流会成为一个问题。 通常、对于这些器件、我建议将 Cout 保持在47uF 以下、如果您需要接近(或更高)的值、请告诉我电容值和输出电压、我们可以更具体地进行评估。