This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:浮动电流源

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051316/lm317m-floating-current-source

器件型号:LM317M
主题中讨论的其他器件:LM317

大家好、

你好。

此器件是否具有可变电流功能?

即、可变电流功能不仅指交流/直流转换、还指对电网中的功率、频率、电压和相位参数进行精确控制和有效处理。

感谢您的确认。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    电压调节中的 LM317将驱动必要的电流以确保输出电压符合器件规格、它将对输出阻抗变化做出响应、驱动任何必要的电流。

    如果这不是您的意思、您可以更清楚地指定您所谈论的可变电流是什么? LM317不是交流/直流转换器、通常也不涉及频率、因为它是直流/直流转换器。 如果以上不是您所指的原理图和用例、您能否指定一个原理图和用例?

    此致、

    John