This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:安全工作区可用?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22918, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051322/tps22918-safe-operating-area-availble

器件型号:TPS22918
主题中讨论的其他器件: TPS22810

大家好、团队、

当 CT = 4、7nF 且负载电容介于200和900µF μ F 之间时(取决于应用)、TPS22918是否会在安全工作区中工作?

VIN = 3.45V、Imax = 1A

供参考:TPS22810 数据表第一页提到:

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    TPS22918没有热关断功能、因此无法确保与 TPS22810的方式相同。 热变量会根据客户布局而变化。 您可以在数据表的第11.3节中了解有关散热注意事项的更多信息。 您还可以在我在下面链接的应用手册中了解如何计算浪涌电流。

    管理浪涌电流(修订版 A)

    此致、

    Kalin Burnside