This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL751L:启用禁用引脚

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL751L, TL750L, LM2936, LM2931-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051041/tl751l-enable-disable-pin

器件型号:TL751L
主题中讨论的其他器件: TL750LLM2936LM2931-N

该器件将在我们的设计中用作 TL750的替代器件。  我们的设计不会将使能禁用引脚绑定到启用。  数据表中未显示 ENABLE / DISABLE 引脚是否具有内部下拉电阻以保持稳压器处于启用状态、以及引脚是否保持悬空。

您能否提供此详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    很可能可以肯定的是、这个非常旧的器件没有内部上拉/下拉电阻器、但我将联系您、看看我是否能为您提供更确切的答案。 我想您正在寻找已经投入生产的电路板的直接替代产品吗?  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、这是一个仍在生产中的旧设计。  我们的制造商询问我们是否可以将 TL751添加到替代列表中。

    此致、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    TL750采用什么封装? 此外、您刚才提到的是 TL750和 TL751的"L"系列、对吧? 即 TL750L 和 TL751L。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    不用担心第一个问题。 操作要求是什么? LM2936和 LM2931-N 具有 P2P 封装、但它们是否可以正常工作取决于所需的规格。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我没有告诉您有关需要使用 TL751L 的整个故事。  我不想寻找其他替代产品、我只需要知道我是否可以使用 TL751L。  由于场外交易、买方(海外)购买了多款 TL751L。  因此、他们手头有大量库存、可用于继续生产。  如果 TL751L 可在使使能/禁用引脚悬空的电路中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    我明白了。 我已对其进行了设计检查、但没有可用的设计文件。 如果他们有一个电路板、他们可以使用其中一个 TL751L 进行组装、他们可以轻松地测试该器件是否有上拉电阻。 否则、我将尝试找到其中的一些器件、以便我可以自己尝试。 我不确定我们是否有一些人躺在这里,但如果我们这样做,我将在下周星期二之前回来。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的帮助!  无需对其进行测试、我们已经对其进行了测试、看上去一切正常。  但是、如果对使能引脚的默认状态没有明确的答案、我不确定是否发出这样的呼叫。 我们将提出一个解决方案、例如对 TL751L 进行返工或报废。  再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    以下是设计人员建议用于确认内部上拉/下拉电路的测试:

    • 如果有一个内部上拉电阻、当 EN=0V 时、应该有来自 EN 引脚的电流。
    • 如果存在内部下拉电阻、当 EN = 2V 时、应有电流流入 EN 引脚。

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    有道理、我没有想到这一点。  谢谢!