This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:使用 BQ76952时的 NTC 温度精度

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051290/bq76942-ntc-temperature-accuracy-using-bq76952

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ76952TIDA-010208

尊敬的 TI:

我 使用 BQ76952和 Semitec 103AT 以外的热敏电阻时 NTC 温度精度有问题。 在我的项目中 、我尝试使用 TTS-10KC3-BZ Tewa 温度传感器。 您可以从以下链接下载该热敏电阻的数据表: https://www.tme.eu/Document/cf06f52b15293537f2c4c7c705dec1ec/TTS-10KC3-BZ.PDF。 我 从以下位置将 R/T 参数放在 Excel 中: https://www.ti.com/tool/BQ769X2-THERMISTOR_COEFF_CALCULATOR 、如下所示

我使用 BQ Studio 在评估板上写入 BQ76952的计算值 A 和 B。 测试完成后、仍然存在精度误差。 室温(21C)下、BQ 为17C。 当我将温度降低至-5C bq 时、我会显示-16、5C、当温度上升到接近80C 时、它会显示我超过110C。  

我的定制 PCB 上也会发生这种情况、因此这不是硬件故障。 我尝试校准 ADC0参数、但这 没有帮助。

请帮我解决这个问题。 我认为在该 Excel 中计算的 AB 系数参数是错误的。 有人可以检查一下吗?

期待得到答案、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamil、

    我使用了我们的内部工具来查看我是否可以得出更好的系数。 我认为这些可能会提供更好的性能:

    A1-A5 =-4096 24575 -28672 -16384 -4096

    B1-B4 = 32620 28122 9365 4512

    ADC0 = 11703

    此外、如果您使用与热敏电阻并联的电容器来滤除噪声、请确保电容器大小不会过大。 数据表建议此类热敏电阻的值< 4nF。 TI 参考设计 TIDA-010208使用470pF 电容器。

    此致、

    Matt