This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:如何消除 HDRV1和 LDRV1的抖动。

Guru**** 2766195 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049765/lm5175-how-to-remove-the-jitter-of-hdrv1-and-ldrv1

器件型号:LM5175

大家好、

我的一位客户在自己的 PCB 上评估 LM5175。

他们自己的 PCB 原理图和布局类似于 LM5175 EVM (https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snvu440a/snvu440a.pdf)

输出电压为24.0V。

当输入电压为23.5V 且输出电流为0mA 或500mA 时、HDRV1、LDRV1、HDRV2、LDRV2开关波形稳定。

当输入电压为24.0V 且输出电流为0mA 或500mA 时、HDRV1、LDRV1、HDRV2、LDRV2开关波形稳定。

当输入电压为24.9V 且输出电流为0mA 或500mA 时、HDRV2、LDRV2开关波形稳定。

但是、HDRV1和 LDRV1开关波形具有一点抖动。

您是否对解决 HDRV1和 LDRV1的抖动有任何想法?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    感谢您发帖。  需要检查的两件事:  

    • 您能否检查其电流感应电阻器是否具有较大的寄生电感?  我们建议使用非电感和低寄生电感感感感感应电阻器。  您可以参照我们的 EVM 感应电阻器进行检查。
    • 您能否让客户尝试将斜率电容器降至100pF 甚至47pF、并查看是否可以解决该问题?

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    非常感谢您的回复。

    它们使用以下元件作为电流感应电阻器。

     KRL6432E-M-R007-F-T1

    https://www.susumu.co.jp/common/pdf/n_catalog_partition19_en.pdf

    此时、它们还将82pF 电容放置在斜率端子和 AGND 之间。

    当斜率电容器从82pF 更改为47pF 时、抖动现象没有变化。

    您是否有任何解决抖动现象的想法?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我阅读了随附的数据表、应该选择 M 型电阻器(低 EMF)。  C 型似乎具有更高的寄生电阻。  您可以让他们尝试 M 型电阻器吗?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    非常感谢您的大力支持。

    它们使用  KRL6432E-M-R007-F-T1、它已经是低 EMF (M-TYPE)版本。

    您是否有任何消除 HDRV1和 LDRV1抖动的想法?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉。  我不确定我是如何将器件型号误读为 E-TYPE 的。   您能否以 pdf 的形式重新附加原理图?  我无法打开您以前的附件。  我想回顾一下原理图中是否有任何明显的线索。  否则、我们需要研究布局、如果布局设计不当、可能会导致此类问题。

    供参考:我们有一系列博客和文章、讨论如何为4开关降压/升压电路正确设计 PCB。  https://www.ti.com/product/LM5175#tech-docs。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    非常感谢您的大力支持。

    我向您发送了一封友谊请求邮件。 如果您不介意、可以接受并回复我吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接受。  让我们通过 PMS 进行通信。

    谢谢、

    Youhao