This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116:高功率输出(超过1200W)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051347/lm5116-lm5116-high-power-output-over-1200w

器件型号:LM5116

尊敬的专家:

我当时想使用 LM5116为20A 负载供电、我想知道输出电压高于60V 是否会导致一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoann

    LM5116控制 器本身无需处理20A 电流、但设计可处理1200W 系统功率损耗的单相转换器将极其困难/几乎无法实现。  假设效率为98%/损耗为2%、损耗为1200 x 0.02 = 24W。  

    请考虑多相配置 https://www.ti.com/tool/PMP7282 

    - Eric Lee (应用工程)