This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33604:有关使用降压模块的 IBB 拓扑的问题

Guru**** 2520030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051066/lmzm33604-question-about-ibb-topology-by-using-buck-module

器件型号:LMZM33604

大家好、团队、

对于以下情况、我想向客户推荐 TI 解决方案。 我查看了应用手册 SNVA856A (https://www.ti.com/lit/pdf/snva856?keyMatch=WORKING%20WITH%20IBB)。 您能否检查一下 LMZM33604是否可以成为解决方案之一? 此外、请推荐更多合适的模块? 降压转换器也可以。  

  • 输入电压:5V 至10V
  • 输出电压:-20V。 至-25V
  • 输出电流:0.7A 就足够了

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    有关 IBB 转换的更多详细信息、请参阅应用手册(www.ti.com/.../snva835b.pdf)。

    但是、我建议不要超过降压转换器的 Vout 规格。  

    因此、您可能需要使用具有更高输出电压规格的控制器来实现此 IBB 设计。

    此致、

    Jimmy