This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:内部下拉但不允许保持未连接状态?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050422/bq24074-internally-pulldown-but-not-allowed-to-leave-unconnected

器件型号:BQ24074

各位专家:

你好。

您能否与我们分享一下、为什么来自受压组件 D/S 的注释指出此类引脚在内部被下拉、而后续注释为"请勿保持未连接状态"? 这是否意味着285kOhm 不足以将引脚完全变为正常低电平?

此外、可以将 EN2连接到 IN 引脚吗? 其中的典型示例显示它已连接到输出。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此进行了任何更新?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忽略开机自检。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    不建议将其悬空、因为最好将其与这些数字输入的外部值绑定。

    此致、

    Anthony Pham