This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18514Q5A:Rdson 仿真

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051083/csd18514q5a-rdson-simulation

器件型号:CSD18514Q5A
主题中讨论的其他器件:LM25145

大家好、

您能不能帮助我计算或模拟 VGS=7.5V 和 TJ=50C、75C 或125C 下的 RDSon 吗?

我的客户正在使用 LM25145设计降压转换器。 由于需要使用 Rdson 检测、因此精确的 Rdson 对于设置电流限制非常重要。

精确计算 Rdson 的最佳方法是什么?

如果可能 、在 VGS=7.5V 时测量 Rdson vs TJ 曲线会非常有用。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    很高兴再次听到您的声音。 由于正常的过程变化、RDSon 电流感应存在不准确之处。 我将汇总产品开发期间收集的特性数据、并通过定期电子邮件与您联系。 我将关闭此主题、并在我获得必要的数据后稍后向您发送电子邮件。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用