This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:提供 FET 替代产品

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050772/bq24179-ship-fet-alternatives

器件型号:BQ24179

与图示的运输 FET 相比、我正在考虑使用物理开关(摇臂开关)来连接/断开电池。 我是否有任何已知的理由可以避免这样的决定?

通过这种方式实现类似的"运输"模式将会更容易一些、而不是尝试对主机上的某些逻辑进行编程以从某些软件中关闭、或占用主机上的另一个 IO 引脚以具有按钮。

断开电池是否与任何 POR 或其他可能导致某些不稳定或卡住状态的序列完全类似?

此致、
Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    我建议在需要时使用运输 FET 将电池与充电器隔离。 摇臂开关可能具有更差的寄生效应、可能会出现弹跳问题、并且可能无法控制开启。 请在您的设计中使用运输 FET。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。 我知道弹跳等、但听说摇臂开关会产生任何寄生效应。 您是否有相关文档? 我很想读一读;我对大多数内容还是比较陌生的。

    摇臂开关将船用 FET 上的栅极上拉至某个上拉总线而不是依赖 SDRV、情况如何呢? 我实际上是在尝试避免占用我们微控制器上的另一个引脚、因为它非常有限、需要一种方法让用户在没有任何特定软件接口的情况下从外部关闭器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    这是主机控制的 I2C 充电器。 运输 FET 由 SDRV 控制、SDRV 由充电器控制。 您是否打算使用 I2C 与充电器进行通信? 如果是、您可以使用同一接口来控制运输 FET。

    您希望触发运输 FET 状态的事件是什么、是否确定需要切换才能观察该事件?  BQ24179中是否有其他方法可以观察您需要的事件?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。