This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:反向电流情况

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS7A03, TPS7A02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051130/tps7a05-reverse-current-condition

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件: TPS7A03TPS7A02

各位专家、您好!

我的客户正在考虑设计以防止出现反向电流情况。
[反向电流条件]
- Vin=0V
- Vout=5V
-解决方法:请参阅下面的方框图。



该器件的绝对输出电压为 Vin+0.3V 或3.6V (以较小者为准)。 但反向电流将被 Di 和 R 阻断。TPS7A05是否会在此情况下受损?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    这是实现反向电流保护的常用方法、但客户图表显示 Vout=5V、这高于正常的绝对最大值 Vout、这可能会由于该引脚上的过压而损坏 LDO。 如果他们需要低 Iq LDO、该 LDO 可在外部强制将输出电压设置为5V、他们可能希望查看 TPS7A03或 TPS7A02、它可以支持更高的输出电压值。 它们仍需要实现反向电流阻断二极管、我建议在二极管和 Vin 之间放置一个小输入电容器、以帮助在正常运行期间提供干净的输入电压。