This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bqStudio 无法选择电量监测计 bq34z100的 I2C 地址

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050815/bq34z100-g1-bqstudio-not-able-to-select-the-i2c-address-of-fuel-gauge-bq34z100

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100EV2400

大家好、我不能将 bqStudio 与器件上电量监测计 bq34z100 (0xAA)的默认地址一起使用。 我在 bqStudio 启动时手动选择地址0xAA、但在 GUI 启动后、通信默认为 i2c 地址0x16。 我使用 EV2400尝试与电量监测计通信。

这是我所做的。

我使用地址0xAA 手动选择了电量监测计、如下屏幕所示:

然后、GUI 启动并像这样正确显示所有寄存器

但是、在一秒钟内、左侧会发出光

我在 I2C 线路上连接了一个逻辑分析仪来查看发生了什么、我可以看到、在选择 地址0xAA 后、地址0xAA 本身发生了一些通信(使用来自电量监测计的 ACK)。 但是、在 GUI 打开后的一秒内、我只能看到尝试通信的地址仅为 i2c 地址0x16 (该地址中不再有 ACK)。

bqStudio 中是否有任何设置可选择所连接电量监测计的 I2C 地址? 或者我是否缺少了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    检查 bq34z100是否已通电并连接到 EV2400的 I2C。 bqStudio 会自动检测 bq34z100。 无需手动选择。 如果 bq34z100已正确连接、则不应看到 Target Selection 向导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish

    感谢您的快速支持。 我错误 地将其连接 EV2400的 SMB 端口、而不是 I2C 端口(我已将此设置用于其他电量监测计、该电量监测计适用于 SMB 端口)。

    我将其连接到 EV2400的 I2C 端口、现在 bqStudio 会自动检测电量监测计!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    最好知道您的问题已解决。