This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672 MPPT

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050972/bq25672-bq25672-mppt

器件型号:BQ25672

您好!

在 EVM EN_ICO 上、FORCE_VINDPM_DET 设置为零。

VAC1=6.5V、VBAT=3.54V、VSYSMIN=2.75V、VBUS=4.29V。

因此 VBAT>VSYSMIN 和 VBUS>VBUS_Present。

VBAT_Present 和 VBUS_Present 状态设置为1。

VOC_DELAY=50ms VOC_RATE = 30s。

我设置 EN_MPPT 位,VINDPM=6.3V。

在 VAC1=5.0V、VINDPM=6.0V 的情况下进行相同的测试。

它与 不带 MPPT 的 VINDPM 最小值 TAS 相同。

为什么这个6.0V 最小值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能更详细地解释一下您的条件吗? 您如何获得6.5V 的 VAC1和4.29V 的 VBUS? 当您从充电器 GUI 的"Command Sequence"选项卡中读取 VINDPM 寄存器时会发生什么情况?

    谢谢、

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我对 GUI 显示的 VINDPM 值的回答、该回答不正确、因为最低电压限制为6.0V。

    按命令序列读取 REG6正确。

    此致、