This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672 VINDPM

Guru**** 2507985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672EVM, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050187/bq25672-bq25672-vindpm

器件型号:BQ25672

您好!

我有一个输入 VAC1=4.5V、一个电池 VBAT=3.26V、我在 BQ25672EVM 上设置 VSYSMIN=2.5V 和 VOC_PCT=0.5625。

我打开 VAC1、 在 GUI 上 VINDPM 为6.0V。

在 GUI 上、我尝试将 VINDPM 强制为较低的值、不建议这样做、6.0V 是建议的最小值

在 GUI 上、我尝试使用按钮强制 VINDPM、这没有影响。

为什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究这个问题。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想将 BQ25672与两个输入搭配使用、一个来自 USB 端口(5V)、另一个来自 连接到汽车12V 电池的5V 降压转换器。

    两个输入可以同时连接,也可以 只连接一个或无。

    我尝试在 EVM 上取消 DPM 机制。 当 VAC_OVP 设置为12V 时、我连接源1 VAC1、将其打开并验证不同输入电压的 VINDPM 值。

    输入电压      = 10.0V  8.8V  8.0V  7.5V  7.0V  6.5V  6.0V  5.5V  5.0V

    VINDPM = 8.5V  7.5V  6.6V  6.1V  6.0V    6.0V 6.0V 6.0V 6.0V 6.0V    6.0V 6.0V 6.0V 6.0V

    当我尝试在 Reg5中减小这个6.0V 时、不可能的6.0V 是最小允许值。

    数据表显示 VINDPM_RANGE 为3.6V 至22V。

    问题1. 如何将其设置为3.6V?

    我还检查寄存器1B 中的 VINDPM_Status 位。 如果 VAC1>6.1V、当 VAC1低于6.1V ET 等于零时、该位被置位。

    在我的5.0V 输入源用例中、将设置 VINDPM_STATUS。

    问题2. 我的设计面临哪些风险? 可提供保护(UVP、OVP、OCP...) 是否激活?

    问题3. 似乎即使在 VINDPM=6.0V 的情况下、也会检测到 VAC1=5.0V 源。  为什么?

    问题4. 是否有方法将 VINDPM 设置为低于我的用例5.0V?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 TI 充电器 GUI 的"Command Sequence"选项卡手动发送 VINDPM。 我们正在进行 GUI 更新、但此修复将同时起作用。 请注意、VINDPM 设置选项卡不会使用此变通办法进行更新。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、使用命令序列直接读取 REG5是正确的。 即使 AutoRead = 1sec、GUI 显示的 VINDPM 值也不正确。

    当 VAC_OVP 设置为7V 时、我连接一个源极 VAC1、将其打开并读取不同输入电压的 Reg6 VINDPM 值。

    输入电压      = 6.6V  5.8V  5.3V  5.0V  4.5V  4.15V  4.0V  

    VINDPM = 6.0V  5.2V  4.7V  4.4V  3.9V  3.6V  3.6V  

    如8.3.4.4中所述、它符合数据表 VINDPM_RANGE = 3.6至22V 且 VINDPM=VBUS0-0.7V (对于 VBUS<7.0V)中的要求。

    我还使用两个输入源进行了测试:VAC1=4.2V 和 VAC2=5.3V。 VAC1首先打开、我们读取3.6V、然后为 VAC2加电、关闭 VAC1、我们读取4.7V。 最后、我们打开 AC1电源、关闭 AC2、读数为3.6V。

    现在很明显、我的问题来自 GUI

    Michael Emanuel 工作很好

    GUI 需要在未来进行更新。

    此致、