This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:预量产器件 XTPS62933DRLR 的性能限制

Guru**** 2540620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050214/tps62933-performance-limitations-of-pre-production-part-xtps62933drlr

器件型号:TPS62933

我计划 在我的设计中使用 TI 预量产器件 XTPS62933DRLR、并已在 TI.com 上订购。  我想知道、与最终生产版本相比、此预生产器件是否存在性能限制?  我看到最终生产版本将于12月发布。

谢谢 、Bryan Zublin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryan  

    XTPS62933DRLR 与最终版本几乎相同、我想说 它适合与 XTPS62933DRLR 搭配生产。  

    我可以知道您的应用吗? VIN=? Vout=? 最大输出电流=?  

    您的产品是什么?  

    您的应用中的关键问题是什么?  

    我可以查看您的原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用: VIN = 12V、Vout = 3.3V 或1.8V、Iout = 3A 最大值  主负载为3.3V 的 SFP 和 QSFP 模块。

    原理图插入下面进行审阅、主要复制自 TI 数据表/参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    原理图检查没有问题、设计很好。

    顺便说一下、Vin (+12V)来自哪里? 是来自直流/直流转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、+12V 电源将由120V 的离线电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这适合您的设计。 将输入电容器尽可能靠近布局中的芯片放置。 此外、可以在接地端添加尽可能多的接地过孔、以改善散热。