This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5431:TPS5431DDA 使能电流

Guru**** 1832870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050163/tps5431-tps5431dda-enable-current

器件型号:TPS5431

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TPS5431DDA。 请参阅以下客户查询以供参考。 非常感谢。

TPS5431DDA
对于该器件、我需要知道驱动使能操作所需的电流。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Young 正在研究此问题、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请问您对此电流的担忧吗? 因为该 EN 引脚是电压输入引脚。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    你好。 我已经在数据表中检查了驱动使能引脚的要求、我在 第11页的第7.3.3节"使能(ENA)"和"内部慢速启动"中找到了它。

    但客户的问题是功能方框图中的使能引脚上的5uA、这5uA 是什么? 这是驱动使能操作所需的电流吗? 请提供建议。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    这个5uA 是一个内部上拉电流源 、此电流源使得用户能够悬空 EN 引脚来启用此器件。如果一个应用需要对 EN 引脚进行控制、请使用到 EN 引脚的外部控制逻辑接口、诸如开漏或者集电极开路输出逻辑。

    BRS、

    年轻