This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:保险丝熔断情况

Guru**** 2555620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050662/bq76942-fuse-blow-condition

器件型号:BQ76942

您好、Matt、

在测试过程中、我发现了一些保险丝熔断功能问题。 我已经设置了保护配置0x0102、即启用 pf_FET 和 fetf_fuse。 当我短接 CHG MOSFET 时、我可以获得 CFET 故障状态。 但芯片的保险丝引脚不会断言熔断保险丝。 为什么?  

我还有另一个问题、这就是电池电压之和不等于电池组电压的原因? 电池组电压大约比实际电压低1.5V?

感谢你的帮助。 我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    也许您可以向我发送完整的寄存器设置、我可以尝试查看保险丝引脚为何不驱动? 请记住、保险丝引脚仅在保险丝熔断超时设置的时间内有效-您是否在示波器上观察到这一点?

    单节电池电压测量在生产中进行了修整、因此比未修整的电池组、LD 和电池组电压测量更加精确。 这些测量需要校准以获得更高的精度。 由于电池电压测量更加精确、因此您可以使用这些值计算这些测量的预期值。

    此致、

    Matt