This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MON 引脚上是否需要去耦电容器? UCD90xxx

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90240, UCD90320U, UCD90120, UCD9090A, UCD90124, UCD90124A, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051024/faq-are-the-decoupling-capacitors-needed-on-mon-pins-ucd90xxx

主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124AUCD90320

建议在 MON 引脚上使用去耦电容器。 MON 引脚是 ADC 通道。 没有用于对 ADC 采样进行平均值计算的内部滤波。 因此、使用去耦电容器来消除电源轨纹波电压。 此外、如果使用电阻分压器来降低电压、则添加去耦电容器可以降低输入阻抗并提高 ADC 采样精度。 100nF 至10nF 是去耦电容值的良好数字。

有关更多常见问题解答、请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答 

UCD9090 UCD9090A UCD90120 UCD90120A UCD90124 UCD90124A UCD90160 UCD90160A UCD90240 UCD90320 UCD90320U