This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]是否可以使用 RESET 引脚对电源轨进行定序? UCD90xxx

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90240, UCD90320U, UCD90120, UCD9090A, UCD90124, UCD90124A, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051023/faq-can-the-reset-pin-be-used-to-sequence-off-rails-ucd90xxx

主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124AUCD90320

否 与模拟器件不同、UCD90xxx 的 RESET 引脚会突然复位其数字内核。 所有 GPIO 引脚立即进入高阻抗状态、所有 FPWM 引脚立即进入驱动低电平状态。 没有定序。 此外、释放 RESET 引脚后、器件在开始运行之前至少需要20ms 的初始化时间。

断开电源轨时序的正确方法是使用 CONTROL 引脚。 观察到每个电源轨的延迟和相关性配置、并且在以下序列开启时没有初始化时间延迟。

数据表建议使用本地去耦电容器将 RESET 引脚拉至 V33D。 这样、复位引脚电压会随着 V33D 的增加而上升。 此外、尽管没有必要、您也可以选择通过外部源保持 RESET 引脚处于低电平、直到 V33D 电源完成斜升。 但是、应避免在器件运行时将 RESET 引脚拉至低电平。 RESET 引脚上不允许出现毛刺脉冲。

有关更多常见问题解答、请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答 

UCD9090 UCD9090A UCD90120 UCD90120A UCD90124 UCD90124A UCD90160 UCD90160A UCD90240 UCD90320 UCD90320U